HRB1684304-16

超出和低于设定值(标准)报警操作示例

测量仪支持超出和低于设定值标准报警条件。

当受监控信号的幅值超过触发设定值设置所指定的限值,且处于该状态的时间达到触发延时设置所指定的最短时间时,即符合设定值条件。

当受监控信号的幅值超出恢复设定值设置所指定的限值,且处于该状态的时间达到恢复延时设置所指定的最短时间时,设定值条件便会结束。

超出设定值

当值超出触发设定值设置、且保持足够长的时间并达到触发延时周期 (ΔT1) 时,报警条件设置为“开”。当值低于恢复设定值设置、且保持足够长的时间并达到恢复延时周期 (ΔT2) 时,报警条件设置为“关”。

  A 触发设定值
  B 恢复设定值
  ΔT1 触发延时周期(秒)
  EV1 报警条件开始
  ΔT2 恢复延时(秒)
  EV2 报警条件结束
  ΔT3 报警持续时间(秒)
  Max1 触发周期期间记录的最大值
  Max2 报警周期期间记录的最大值
     

测量仪将记录报警事件开始 (EV1) 和结束 (EV2) 的日期与时间。此外,测量仪还将执行分配给事件的任何任务,例如操作数字输出。测量仪也将记录报警周期之前、之中或之后的最大值(Max1、Max2)。

低于设定值

当值下降并低于触发设定值设置、且保持足够长的时间并达到触发延时周期 (∆T1) 时,报警条件设置为“开”。当值上升并高于恢复设定值设置、且保持足够长的时间并达到恢复延时周期 (∆T2) 时,报警条件设置为“关”。

  A 触发设定值
  B 恢复设定值
  ΔT1 触发延时周期(秒)
  EV1 报警条件开始
  ΔT2 恢复延时(秒)
  EV2 报警条件结束
  ΔT3 报警持续时间(秒)
  Min1 触发周期期间记录的最小值
  Min2 报警周期期间记录的最小值
     

测量仪将记录报警事件开始 (EV1) 和结束 (EV2) 的日期与时间。此外,测量仪还将执行分配给事件的任何任务,例如操作数字输出。测量仪也将记录报警周期之前、之中或之后的最小值(Min1、Min2)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?