HRB1684304-15

使用显示屏设置时钟

利用时钟设置屏幕,您能够设置测量仪的日期和时间。
注: 务必将测量仪时间设置为或同步到 UTC(GMT,即格林尼治标准时间)时间,而非本地时间。使用 GMT 偏差(小时)设置参数,或在测量仪上显示正确的本地时间。
  1. 导航到 维护 > 设置
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认
  3. 导航至 时钟 .
  4. 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑
  5. 根据需要修改参数,然后按确定
  6. 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定
  7. 按向上箭头退出。
  8. 保存更改。
    参数

    数值

    描述

    日期

    日/月/年

    月/日/年

    年/月/日

    使用屏幕上显示的格式来设置当前日期,其中 DD = 日,MM = 月,YY = 年。
    时间

    时:分:秒(24 小时制)

    时:分:秒上午或下午

    使用 24 小时格式设置当前的 UTC (GMT) 时间。
    表计时间 格林尼治时间、本地 如果要将当前时间设置为格林尼治时间,请选择“格林尼治时间”。否则,请选择“本地”。
    GMT 偏差(小时) * ± HH.0 仅在将测量仪时间设置为当地时间时可用。将 GMT 偏差设置为 ± 00.0 至 ± 12.0 之间的值

    要使用 ION Setup 配置时钟,请参阅 ION Setup 在线帮助或 ION Setup 设备配置指南中有关您的测量仪的内容(可从 www.se.com 下载)。

本页的QR代码

这有帮助吗?