HRB1684304-13

使用网页设置设备日志导出

注: 欲了解这些功能在您的测量仪型号上的可用性,请参阅恢复网页中临时禁用的配置设置

您可以设置测量仪,定期或手动将其记录导出至 Web 服务器。

注: 根据要导出的记录数,设备记录导出时间可能会出现较大的差异。要避免记录导出时间过长,请考虑降低记录项的记录频率,或选择更频繁的记录导出计划(例如,每周导出而非每月导出)。
  1. 登录到测量仪网页。
  2. 根据测量仪固件版本的不同,单击设置 > 设备记录导出或者单击设置 > 通讯 > 设备记录导出
  3. 单击启用 HTTP 设备记录导出
  4. 设置频率并按需要配置时间表。
    • 每日:选择每日,将测量仪数据日志导出设置为每日一次。使用日期时间字段可选择每天数据日志导出发生的时间。
    • 每周:选择每周,将测量仪数据日志导出设置为每周一次。使用日期时间和星期几字段,可选择每周数据日志导出发生的时间和日期。
    • 每月:选择每月,将测量仪数据日志导出设置为每月一次。使用日期时间和月份几字段,可选择每月数据日志导出发生的时间和日期。
    注: 如果手动导出数据日志,忽略默认设置。
  5. 配置相应的 HTTP 参数。

    您可使用测试 HTTP 按钮来测试测量仪与 Web 服务器的连接。

  6. 如果您正在配置导出时间表,单击保存更改应用更改将新设置发送和保存至测量仪;或单击手动导出,立即导出数据日志。

    可以使用网页设置的日志导出 HTTP 参数

    参数 描述

    服务器 IP 地址*

    输入数据日志导出的服务器 IP 地址。

    服务器 TCP 端口*

    输入 HTTP 通讯的服务器端口号。

    代理服务器 IP 地址*

    如果您的网络要求,请输入代理服务器 IP 地址。

    代理服务器 TCP 端口*

    如果您的网络要求,请输入代理服务器 TCP 端口号。

    路径

    输入导出数据日志的目标文件夹所在的网络路径。

    字段名

    输入导出数据日志的名称。

    主机名

    如果使用虚拟主机名,则在此处输入该名称。

    用户名

    输入用来访问服务器的用户名。

    密码

    输入用来访问服务器的密码。

本页的QR代码

这有帮助吗?