使用显示屏设置干扰报警
干扰(骤降/暂升)报警仅适用于 PM5650
/ PM5760
/ PM5761
测量仪型号。
注: 在启用骤降/暂升报警之前,请确保按表可以使用显示屏设置的骤降和暂升设置参数中所述配置骤降/暂升设置参数。
您可使用显示屏来配置干扰报警。
- 导航到 。
- 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认。
- 导航至 。
- 移动光标指向您要修改的骤降报警或暂升报警,然后按编辑。
- 根据需要修改参数,然后按确定。
-
按向上箭头退出。按是保存更改。
使用显示屏可以设置骤降报警/暂升报警参数
参数
数值
描述
启动
是,否
此设置将启用或禁用报警
优先级
高、中、低、无
此选项设置报警的优先级和通知选项
选择数字输出
无
数字输出 D1
数字输出 D2
数字输出 D1 和 D2
选择触发报警时要控制的数字输出