HRB1684305-16

Logische Alarme mittels ION Setup einrichten

Verwenden Sie ION Setup für die Konfiguration von logischen Alarmen.
HINWEIS: Sie müssen zuerst die Alarme konfigurieren, die Sie als Eingänge für einen logischen Alarm verwenden möchten. Wenn Sie zum Beispiel einen Standardalarm (1-Sek) als einen der Eingänge benutzen möchten, müssen Sie seinen Auslösesollwert, seinen Abfallsollwert und die entsprechenden Verzögerungen einstellen.
  1. Wählen Sie den einzurichtenden logischen Alarm aus und klicken Sie auf Edit.
  2. Wählen Sie die Alarme aus, die Sie als Eingänge für den logischen Alarm verwenden möchten.
  3. Klicken Sie auf die Doppelpfeil-Schaltfläche, um den ausgewählten Alarm in das Feld Selected  (max  4) zu verschieben, dann klicken Sie auf OK.
  4. Konfigurieren Sie die verbliebenen Alarmeinrichtungsparameter.
  5. Klicken Sie auf OK und dann Send um die Änderungen im Messgerät zu speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?