HRB1684303-15

Configuración de las comunicaciones de serie mediante la pantalla

La pantalla de configuración Serie le permite configurar el puerto de comunicaciones RS-485 de la central de medida de forma que pueda utilizar un software para acceder a sus datos o configurarla desde una ubicación remota.
  1. Vaya a Mant > Config .
  2. Escriba el código de acceso de configuración (el valor predeterminado es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Vaya a Com. > Serie .
  4. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
  5. Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
  6. Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse Editar, haga los cambios y, a continuación, pulse OK.
  7. Pulse la flecha arriba para salir. Pulse para guardar los cambios.
    Parámetro Valores Descripción
    Modo Esclavo, Pasarela Establezca este parámetro en Pasarela para habilitar la funcionalidad de pasarela Ethernet. Establezca este parámetro en Esclavo si añade la central de medida como dispositivo aguas abajo a una red RS-485.
    Protocolo

    Modbus, Jbus, ASCII 8 Bit, ASCII 7 Bit

    Seleccione el formato de comunicaciones utilizado para la transmisión de datos. El protocolo deberá ser el mismo en todos los dispositivos del bucle de comunicaciones.

    Dirección De 1 a 247

    Establezca la dirección de este dispositivo. La dirección de cada dispositivo del bucle de comunicaciones deberá ser única. Para el protocolo Jbus, establezca el ID del dispositivo en 255.

    Veloc baud 9600, 19200, 38400

    Seleccione la velocidad de la transmisión de datos. La velocidad de baudios deberá ser la misma para todos los dispositivos del bucle de comunicaciones.

    Paridad Even (Par), Odd (Impar) o None (Ninguna)

    Seleccione None si no se utiliza el bit de paridad. El ajuste de paridad deberá ser el mismo en todos los dispositivos del bucle de comunicaciones.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?