HRB1684304-15

设置数据日志

您最多可选择在数据日志中记录 14 个项目,并可选择这些值的更新频率(记录间隔)。

使用 ION Setup 可配置数据记录。

注意
数据丢失
在配置前,请保存数据日志的内容。
若不遵循这些说明,可能会导致数据丢失。
  1. 启动 ION Setup 并在设置屏幕模式下( View > Setup Screens )打开测量仪。有关说明,请参见 ION Setup 帮助。
  2. 双击 Data Log #1
  3. 设置记录频率和要记录的测量值∕数据。
  4. 单击 Send 将更改保存至测量仪。

    参数

    数值

    说明

    Status 启用、禁用 设置此参数以启用或禁用测量仪中的数据记录功能。
    Interval 1 分钟,5 分钟,10 分钟,15 分钟,30 分钟,1 小时,24 小时 选择设置记录频率的时间值。
    Channels 根据测量仪类型的不同,可记录的项目会有所不同。

    从“Available”列中选择要记录的项,然后单击双向右箭头按钮,将该项目移动到“Selected”列。

    要删除某个项目,请从“Selected”列中选择此项目,然后单击双向左箭头按钮。

本页的QR代码

这有帮助吗?