Display einrichten
- Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist „0“) ein und drücken Sie auf OK.
- Navigieren Sie zu .
- Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Edit.
- Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
- Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Edit. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf OK.
- Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil.
-
Drücken Sie Ja, um Ihre Änderungen
zu speichern.
Displayeinstellungen, die durch Benutzung des Displays verfügbar sind
Parameter
Werte
Beschreibung
Kontrast
1–9
Erhöhen oder verringern Sie den Wert, um den Kontrast der Anzeige zu erhöhen bzw. zu verringern.
Beleucht.dauer (min)
0–99
Stellen Sie ein, nach wie vielen Minuten der Inaktivität die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung reduziert werden soll. Mit der Werkeinstellung „0“ wird die Zeitabschaltfunktion der Hintergrundbeleuchtung deaktiviert (d. h. die Hintergrundbeleuchtung bleibt immer an).
Bildschirm aus (min)
0–99
Stellen Sie ein, nach wie vielen Minuten der Inaktivität der Bildschirm ausgeschaltet werden soll. Mit der Werkeinstellung „0“ wird die Zeitabschaltfunktion des Bildschirms deaktiviert (d. h. die Anzeige bleibt immer an).
QR-Code
Aktivieren, Deaktivieren
Stellen Sie ein, ob QR-Codes mit eingebundenen Daten auf dem Display verfügbar sind oder nicht.
Weitere Informationen zum Zugriff auf Messgerätdaten mithilfe von QR-Codes finden Sie in der Schnellstartanleitung Messgerät-Einsichten, QR-Code.
Zur Konfiguration des Displays mithilfe von ION Setup lesen Sie bitte den Abschnitt für Ihr Messgerät in der ION Setup -Onlinehilfe oder im ION Setup -Gerätekonfigurationsleitfaden, der zum Herunterladen unter www.se.com verfügbar ist.