HRB1684303-15

Configuración de la pantalla

Es posible cambiar la configuración de la pantalla, como el contraste, el brillo y la espera de la retroiluminación y el código QR.
  1. Vaya a Mant > Config .
  2. Escriba el código de acceso de configuración (el valor predeterminado es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Vaya a HMI > Pant.
  4. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
  5. Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
  6. Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse Editar, haga los cambios y, a continuación, pulse OK.
  7. Pulse la flecha arriba para salir.
  8. Pulse para guardar los cambios.

    Ajustes de visualización disponibles mediante la pantalla

    Parámetro

    Valores

    Descripción

    Contraste

    1-9

    Aumente o reduzca el valor para incrementar o disminuir el contraste de la pantalla.

    Espera retroilu. (min)

    0-99

    Establezca el tiempo por el que la retroiluminación reduce su brillo después de minutos de inactividad. Con el ajuste predeterminado “0”, se deshabilita la función de tiempo de espera de la retroiluminación (es decir, la retroiluminación permanece encendida siempre).

    Espera pantalla (min)

    0-99

    Establezca cuánto tiempo se apaga la pantalla después de minutos de inactividad. Con el ajuste predeterminado “0”, se deshabilita la función de tiempo de espera de la pantalla (es decir, la pantalla permanece encendida siempre).

    Código QR

    Activar, Desactiv

    Ajuste si los códigos QR con datos incrustados están disponibles en la pantalla.

    Consulte la Guía de inicio rápido de la característica código QR del Medidor para obtener más información sobre cómo acceder a los datos del medidor mediante códigos QR.

    Para configurar la pantalla mediante ION Setup , consulte la sección sobre la central de medida en la ayuda en línea de ION Setup o en el manual ION Setup Device Configuration Guide, que puede descargarse desde www.se.com .

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?