HRB1684304-15

简单网络管理协议(SNMP)

一旦您在测量仪上启用 SNMP,您的测量仪即支持 SNMP。您需要将测量仪的 MIB 文件(可从 www.se.com 获取)上载到管理您的测量仪的 NMS 中。

简单网络管理协议 (SNMP) 是传输控制协议/互联网协议 (TCP/IP) 协议组的一部分。SNMP 是一种应用层协议,允许在设备间交换网络管理信息,通过它可以管理网络性能并识别和处理带有不同类型设备的网络上出现的问题。

SNMP 配置假定您已深度了解 SNMP、通讯网络和连接测量仪的电力系统。

主要术语

代理
软件寄存于设备和 NMS 之间对接的托管设备。
托管设备
SNMP 网络中的测量仪。
共有名称/字符串
帮助验证受管设备和 NMS 之间的请求的文本字符串。
托管对象
MIB 文件中提及的任何参数。
MIB
将 OID 组织为等级树的管理信息库。
NMS
一个执行应程序来监测和控制设备的网络管理站、管理程序或客户端。NMS 必须拥有标准和自定义的 MIB 文件和 SNMP 管理软件。
OID
唯一识别并标记 MIB 中的受管对象的对象识别符。
陷阱接收器
NMS 配置为接收陷阱或者其 IP 地址是 SNMP 陷阱的目的位置。
本页的QR代码

这有帮助吗?