HRB1684304-16

TDD 计算

TDD(总需量失真)可以评估终端用户与电源之间的谐波电流。

该谐波值基于公共耦合点 (PCC),它是各个用户从电源接收电力的公共连接点。

测量仪使用以下等式计算 TDD:其中 ILoad 等于电力系统上的最大需量负载。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?