HRB1684304-17

总需量失真

总需量失真 (TDD) 是针对电力系统全负荷需量的各相谐波电流失真。

TDD 指示系统中谐波失真的影响。例如,如果您的系统显示的 THD 值很高但需量却很低,则表示谐波失真对系统的影响可能是无关紧要的。但在全负荷情况下,电流谐波的 THD 值等于 TDD,这就可能对您的系统产生负面影响。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?