HRB1684304-15

精度验证测试所需的总功率计算

精度验证测试为电能参考∕标准和接受测试的测量仪提供相同的测试信号(总功率)。

按照如下所示计算总功率,其中:

  • P总 = 总瞬时功率(单位为千瓦 (kW))

  • VLN = 测试点的相电压单位为伏特(V)

  • I = 测试点的电流单位为安培(A)

  • PF = 功率因数

计算的结果将四舍五入为最接近的整数。

对于平衡的 3 相星形系统:

P总 = 3 x VLN x I x PF x 1 kW/1000 W

for the kW/W conversion, would it not be simpler just to multiply by 0.001? 下表中列出了单位,因而已经涵盖单位换算。
注: 平衡的 3 相系统假定所有相的电压、电流和功率因数值均相同。

对于单相系统:

P总 = VLN x I x PF x 1 kW/1000W

本页的QR代码

这有帮助吗?