HRB1684302-16

Paramètres de configuration des alarmes unaires

Configurez les autres paramètres d’alarme unaire selon besoin.

Les commandes ION Setup sont affichées entre parenthèses.

Valeur Option ou plage Description
Activation Oui (cochée) ou Non (décochée) Active ou désactive l’alarme.
Priorité Haute, Moyenne, Faible, Aucune Définit la priorité de l’alarme et les options de notification.
Sélectionnez Sortie Numérique (Ouputs)

Aucune

Sortie numérique D1

Sortie numérique D2

Sortie numérique D1/D2

Sélectionnez la ou les sorties numériques que vous souhaitez commander lorsque l’alarme est déclenchée.
Comportement

Normal

Temporisé

Maintien bobine

Sélectionnez le mode de comportement requis

NOTE: Lorsque vous sélectionnez la valeur Normal, Sortie logique n’est pas déclenché

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?