Cuentas de usuario
A los usuarios de la central de medida se les asignan nombres de usuario y contraseñas. El administrador asigna a cada usuario un rol para acceder a las páginas web.
Existen dos cuentas de usuario predefinidas:
-
Administrator (su contraseña predeterminada es la dirección MAC, que es única en cada central de medida)
NOTA: Introduzca la dirección MAC del medidor sin los dos puntos y con las letras en mayúscula (Por ejemplo: si la dirección MAC del medidor es 00:80:f4:02:14:38, la contraseña será 0080F4021438). -
Guest (la contraseña predeterminada es Powerlogic@1)
![]() |
---|
POSIBLE MERMA DE LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y
LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
En un esfuerzo continuo por alentar a los usuarios a tomar conciencia de las mejores prácticas de ciberseguridad y de los medidores más ciberseguros en sus aplicaciones, los usuarios deben cambiar la contraseña predeterminada de fábrica por una contraseña compleja.