HRB1684304-17

用户帐号

已为测量仪用户分配了用户名和密码。管理员为每个用户分配了访问网页的角色。

系统有两个预定义的用户帐号:

  • Administrator(默认密码为每个测量仪的唯一 MAC 地址)

    注: 输入大写的测量仪的 MAC 地址,不带冒号(例如:测量仪的 MAC 地址为 00:80:f4:02:14:38,则密码为 0080F4021438)。
  • Guest)默认密码为 Powerlogic@1

警告
降低系统可用性、完整性和保密性的潜在危害
  • 首次使用时更改默认密码以防止对设备设置、控制和信息进行未经授权的访问。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

为了不断鼓励用户了解网络安全最佳实践,并提高测量仪在其应用中的网络安全性,强制用户将默认的出厂设置密码更改为复杂的密码。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?