HRB1684302-16

Voir les harmoniques à l’aide de l’afficheur

Vous pouvez voir les harmoniques sur l'afficheur.
  1. Sélectionnez Harm.
    L'écran % Harmoniques affiche :
  2. Appuyez sur les harmoniques de tension ou de courant que vous souhaitez afficher.
    Mode IEEE Mode CEI Description
    V L-L U Données d’harmoniques de tension phase-phase
    V L-N V Données d’harmoniques de tension phase-neutre
    Ampères I Données d’harmoniques de courant
    TDD/K TDD/K Données de distorsion moyenne totale et facteur K
    Crête Crête Données de facteur de crête

    Les angles et amplitudes numériques de l’harmonique fondamental (1er rang) pour toutes les phases sont affichés.

  3. Appuyez sur 3-11, 13-21, ou 21-31 pour afficher les graphiques des harmoniques du 3e au 11e rang, du 13e au 21e rang ou du 23e au 31e rang, respectivement.

    Par exemple, pour afficher l’écran du 13e au 21e rang d’harmoniques, appuyez sur 13-21.

    A Phase A B Phase B C Phase C

    L’axe vertical du graphique des harmoniques indique l’amplitude de l’harmonique sous forme de pourcentage de l’harmonique fondamental ; l’échelle en est déterminée d’après la plus grande amplitude d’harmonique affichée. Au-dessus de chaque barre verticale, un marqueur indique la valeur maximale de l’harmonique. Si l’harmonique est supérieur à l’harmonique fondamental, ce marqueur prend une forme triangulaire pour signifier que la valeur est hors plage.

    NOTE: L’écran affiche uniquement les harmoniques impairs jusqu’au 31e rang. Tous les harmoniques pairs et impairs jusqu’au 63e rang sont cependant disponibles individuellement via les communications et le logiciel. Les données d’harmoniques individuels comprennent les harmoniques de courant par phase, de neutre et de terre, ainsi que les harmoniques de tension phase-phase, phase-neutre et neutre-terre.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?