HRB1684304-16

使用显示屏查看谐波

您可以使用显示屏来查看谐波数据。
  1. 导航至 Harm
    谐波百分比 屏幕显示:
  2. 按您要查看的电压或电流谐波。
    IEEE 模式 IEC 模式 说明
    V L-L U 线电压谐波数据
    V L-N V 相电压谐波数据
    安培 I 电流谐波数据
    TDD/K TDD/K 总需量失真和 K 系数数据
    波峰 波峰 波峰系数数据

    系统将显示所有相的基本(第一次)谐波的幅值和角度。

  3. 分别按 3–1113–2121–31 来查看第 3 - 11、13 - 21 或 23 - 31 次谐波的图形。

    例如,要显示第 13 - 21 次谐波屏幕,请按 13-21

    A A 相 B B 相 C C 相

    谐波图中竖轴表示谐波幅值相对于基波幅值的百分比,并根据所显示的最大谐波来调整图形比例。各个竖条顶部的标记显示谐波最大值。如果谐波大于基本谐波,此标记为三角形以示该值超出范围。

    注: 显示屏幕仅显示高达 31 次的奇谐波。但是,所有高达 63 次的单个奇谐波和偶谐波数据均可通过通讯和软件提供。单个谐波数据包括每相电流谐波、中性线电流谐波和接地电流谐波,以及线电压谐波、相电压谐波和中性线接地电压谐波。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?