HRB1684303-16

Visualización de los datos de TDD, factor K y factor de cresta

La pantalla de la central de medida muestra pantallas con los valores de TDD, factor K y factor de cresta.
NOTA: La asignación Modbus de la central de medida incluye registros de datos de armónicos que se integran en su sistema de gestión de energía o alimentación.
  1. Vaya a Harm > TDD/K .

    Mostrará la información de TDD y factor K por fase.

    Valor Descripción
    TDD Distorsión de demanda total
    K-F A Factor K para fase A
    K-F B Factor K para fase B
    K-F C Factor K para fase C
  2. Vaya a Harm > Crest .

    Se mostrará la información de factor de cresta.

    Modo IEEE Modo IEC Descripción
    V L-L U Datos de factor de cresta para tensión de fase a fase
    V L-N V Datos de factor de cresta para tensión de fase a neutro
    Amps I Datos de factor de cresta de intensidad
  3. Pulse la flecha arriba para volver a las pantallas principales.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?