HRB1684303-16

Visualizar la captura de formas de onda desde las páginas web de la central de medida

Una vez que la central de medida genera archivos COMTRADE, podrá visualizarlos desde las páginas web.
  1. Seleccione el archivo que desea visualizar desde el menú desplegable de registros de las páginas web de la central de medida.

    Captura de pantalla de la captura de formas de onda en las páginas web

    1. Seleccionar la forma de onda COMTRADE concreta que desea visualizar

    2. Mostrar/ocultar parámetros

    3. Ver los detalles

    4. Ampliar/Alejar

  2. Haga clic o pulse sobre un canal de tensión o intensidad individual en la leyenda para mostrarlo u ocultarlo en el visor de formas de onda.
    • Visible
    • Oculto
  3. Utilice la barra inferior para ampliar/reducir una selección particular de la forma de onda o para explorar la forma de onda con el nivel de aumento seleccionado.

    • Dibuje una ventana sobre una zona en particular para ampliar esa sección de la forma de onda.
    • Arrastre la zona seleccionada para mover la ampliación a lo largo de la forma de onda.
    • Arrastre los puntos de inicio y fin para ampliar o reducir la ampliación.
  4. Pase por encima o toque un punto de la forma de onda para visualizar los valores asociados con ese momento específico en el tiempo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?