HRB1684303-16

Interfaz de las páginas web

La central de medida se suministra con páginas web predeterminadas.

El siguiente gráfico es un ejemplo representativo que muestra los elementos típicos. Es posible que las páginas web de su central de medida sean diferentes de las que se muestran.

A

Marca y modelo de central de medida

D

Menú de la página web

 

B

Nombre de usuario

E

Contenido de la página web

 

C

Menús principales

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?