HRB1684304-16

费率设置

您可以使用显示屏和/或 ION Setup 来更改费率和费率模式。

您可使用显示屏来更改费率模式。您可以使用显示屏或 ION Setup 配置输入来模式和时间日期模式。建议您使用 ION Setup 来配置日期时间模式。

根据费率模式控制有效费率。

  • 当测量仪设置为费率的命令模式时,激活的费率由您的电能管理系统或其它 Modbus 主机所发送的 Modbus 命令来控制。

  • 当将测量仪的费率设置为输入模式时,有效费率受数字输入的状态控制。

  • 当将测量仪的费率设置为日期时间模式时,有效费率受日期类型、开始和结束时间以及开始和结束日期控制。

日期时间模式费率配置注意事项

日期时间费率不是日历;测量仪不会计算某个日期是星期几,但如果您在闰年对测量仪进行编程,则认为 2 月 29 日是一个有效日期。

当使用显示屏输入费率时间时,请注意所显示的分钟值包括完整的该分钟时间。例如,结束时间为 01:15 包含了从 01:15:00 到 01:15:59 的时间。要建立紧接着此时间开始的费率期,您必须将下一费率的起始时间设置为 01:16。虽然在这些费率之间似乎有一个间隔,但实际上没有。

注: 你必须始终将费率时间设置为 UTC(GMT,即格林尼治标准时间)时间,而非本地时间。GMT 偏差(小时)设置参数不适用于费率时间。

输入模式费率配置注意事项

如果数字输入未被使用,或它们仅与报警(正常)关联,则它们可用于费率。要使数字输入可用,您必须手动断开冲突的关联,然后才能配置费率。

注: 你必须始终将费率时间设置为 UTC(GMT,即格林尼治标准时间)时间,而非本地时间。GMT 偏差(小时)设置参数不适用于费率时间。

要使用 ION Setup 配置费率,请参见 ION Setup 在线帮助或《 ION Setup Device Configuration Guide》(可从 www.se.com 下载)中的“PM5500 / PM5600 / PM5700 ”主题。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?