DOCA0236DE-00

Zu diesem Dokument

Geltungsbereich des Dokuments

Dieses Dokument enthält die Schritte, die erforderlich sind, um in der EcoStruxure Control Expert Classic-Software ein Projekt mit einem TeSys island und einem Logik-/Motion-Controller mithilfe des Modbus TCP-Protokolls zu erstellen.

In diesem Dokument sind außerdem Angaben zu Folgendem zu finden:

  • Integration von TeSys island in das EcoStruxure Control Expert Classic-Projekt

  • Zugriff auf den TeSys island-DTM (Device Type Manager) über die EcoStruxure Control Expert Classic-Software zur Konfiguration der TeSys island-Module und -Verfahren mithilfe von TeSys-Avatars.

  • Verwendung der Funktionsblöcke der TeSys island-Bibliothek, die in der EcoStruxure Control Expert Classic-Software zur Entwicklung von Anwendungen und zur Steuerung von TeSys-Avatar-Modulen verfügbar ist.

Es wird empfohlen, dass ein Benutzer, der dieses Dokument verwenden möchte, mit Folgendem vertraut ist:

  • Informationen zur Funktionsweise, Struktur und Konfiguration des TeSys island

  • Informationen zur Funktionsweise, Struktur und Konfiguration des Controllers

Gültigkeit

Diese Anleitung bezieht sich nur auf:

  • Software EcoStruxure Control Expert Classic v15.0 SP1 – Classic

  • SPS Modicon M580

Online-Informationen

Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen können jederzeit aktualisiert werden. Schneider Electric empfiehlt nachdrücklich die Verwendung der neuesten und aktuellsten Version, die unter www.se.com/ww/en/download/ erhältlich ist.

Die technischen Merkmale der Geräte, die im vorliegenden Dokument beschrieben werden, sind auch online verfügbar. Um diese Informationen online einzusehen, rufen Sie die Schneider Electric-Homepage auf.

Zugehörige Dokumente

Titel des Dokuments

Referenznummer

TeSys island – Systemanleitung

8536IB1901DE

TeSys island DTM-Bibliothek Online-Hilfe

Erhältlich mit dem Installationsprogramm

Modicon M580 – Hardware-Referenzhandbuch

EIO0000001578

EcoStruxure Control Expert – TeSys island-Bibliothekssteuerung Benutzerhandbuch

EIO0000004519

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?