DOCA0236DE-00

TeSys island zum Projekt hinzufügen

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um das TeSys island zum Projekt hinzuzufügen:

Schritt

Maßnahme

1

Klicken Sie auf Tools > DTM Browser (Extras > DTM-Browser).

2

Rechtsklicken Sie im Fenster DTM Browser auf den CPU-Namen und wählen Sie Add (Hinzufügen) aus.

Ergebnis: Das Fenster Add wird auf dem Bildschirm angezeigt.

3

Wählen Sie im Dropdown-Menü „Protocol“ (Protokoll) die Option Modbus over TCP (Modbus über TCP) aus.

4

Wählen Sie das TeSys island-Gerät aus und klicken Sie auf Add DTM (DTM hinzufügen).

Ergebnis: Das Fenster mit den Geräteeigenschaften wird auf dem Bildschirm angezeigt.

5

Ändern Sie im Fenster Properties of device (Eigenschaften des Geräts) bei Bedarf den Gerätenamen und klicken Sie auf OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?