Vor der Inbetriebnahme
Verwenden Sie dieses Produkt nicht zusammen mit Maschinen, die mit keiner effektiven Gefahrstellensicherung ausgestattet sind. Ohne eine effektive Gefahrstellensicherung kann der Bediener der betreffenden Maschine schwere Verletzungen davontragen.
WARNUNG |
|---|
|
UNGESCHÜTZTE GERÄTE
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
Dieses Automatisierungsgerät und die zugehörige Software werden zur Steuerung einer Vielzahl von Industrieverfahren verwendet. Welcher Typ bzw. welches Modell eines Automatisierungsgeräts für eine spezifische Anwendung am besten geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von der benötigten Steuerungsfunktion, der erforderlichen Schutzart, den Produktionsmethoden, etwaigen ungewöhnlichen Bedingungen, gesetzlichen Vorschriften usw. Für manche Anwendungen müssen eventuell mehrere Prozessoren eingesetzt werden, beispielsweise wenn aus Sicherheitsgründen eine Redundanz erforderlich ist.
Nur dem Benutzer sind sämtliche Bedingungen und Faktoren bekannt, die für die Einrichtung, für den Betrieb und für die Wartung der Maschine eine Rolle spielen. Aus diesem Grund ist allein der Bediener in der Lage zu bestimmen, welches Automatisierungsgerät und welche zugehörigen Schutz- und Sperrvorrichtungen ordnungsgemäß eingesetzt werden können. Bei der Auswahl der Automatisierungs- und Steuerungsgeräte sowie der zugehörigen Software für eine bestimmte Anwendung muss der Benutzer alle geltenden regionalen und nationalen Normen und Vorschriften berücksichtigen. Das Accident Prevention Manual (national anerkannt in den USA) enthält hierzu ebenfalls viele nützliche Informationen.
Bei manchen Anwendungen, wie z. B. Verpackungsmaschinen, ist ein zusätzlicher Schutz des Bedieners erforderlich, wie etwa in Form einer Gefahrstellensicherung. Das ist notwendig, wenn die Hände bzw. andere Körperteile des Bedieners eingeklemmt bzw. gequetscht werden könnten, sodass schwere Verletzungen auftreten können. Softwareprodukte allein können den Bediener nicht vor Verletzungen schützen. Aus diesem Grund darf die Software auf keinen Fall als Ersatz für eine ordnungsgemäße Gefahrstellensicherung betrachtet werden.
Stellen Sie sicher, dass angemessene Schutz- und Sperrmechanismen passend zur Gefahrstellensicherung installiert wurden und funktionsfähig sind, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Alle Schutz- und Sperrvorrichtungen für die Gefahrstellensicherung müssen auf das jeweilige Automatisierungsgerät und die Softwareprogrammierung abgestimmt werden.
WARNUNG