DOCA0236DE-00

TeSys island-Konzept

TeSys island ist ein offenes, modulares und dezentrales Eingangs-/Ausgangssystem, das verschiedene Module umfasst, die auf einer DIN-Schienen-Rückwandplatine montiert sind.

A

Buskoppler

B

Analogein-/-ausgangsmodul

C

Digitalein-/-ausgangsmodul

D

Spannungsschnittstellenmodul

E

Standard-Starter

F

SIL-Starter (Sicherheitsanforderungsstufe)

G

SIL-Schnittstellenmodul

H

Leistungsschnittstellenmodul

Das TeSys island-Gerät fungiert als Knoten in einem Feldbusnetzwerk. Der Buskoppler bildet das Kernmodul des Geräts. Der Buskoppler ermöglicht die interne Kommunikation mit den TeSys island-Modulen über Flachbandkabel und die externe Kommunikation über das Modbus TCP-Protokoll.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der TeSys island-Systemanleitung.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.