DOCA0236IT-00

Aggiunta di TeSys island al progetto

Eseguire le fasi seguenti per aggiungere TeSys island al progetto:

Fase

Azione

1

Fare clic su Tools (Strumenti) > DTM Browser (Browser DTM).

2

Fare clic con il tasto destro del mouse sul nome della CPU nella finestra DTM Browser (Browser DTM) e selezionare ADD (Aggiungi).

Risultato: sulla schermata viene visualizzata la finestra ADD (Aggiungi).

3

Nel menu a tendina Protocol (Protocollo), selezionare Modbus su TCP.

4

Selezionare il dispositivo TeSys island e fare clic su Add DTM (Aggiungi DTM).

Risultato: sulla schermata viene visualizzata la finestra delle proprietà del dispositivo.

5

Nella finestra Properties of device (Proprietà del dispositivo), modificare il nome del dispositivo, se necessario, e fare clic su OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?