DOCA0236RU-00

Сопутствующая информация об устройстве

Осторожно
УТРАТА УПРАВЛЕНИЯ
  • Конструктор любой схемы управления должен учитывать потенциальные режимы отказа контуров управления, а также предусмотреть для определенных критических функций управления средства обеспечения безопасного состояния во время и после отказа контура управления. Примерами критических функций управления являются аварийный останов, останов при переходе за установленное положение, отключение питания и перезапуск.
  • Для критических функций управления должны быть предусмотрены отдельные или резервные контуры управления.
  • Системные контуры управления могут включать в себя каналы связи. Необходимо учитывать последствия непредусмотренных задержек при передаче данных или отказов канала связи.
  • Соблюдайте все правила техники безопасности и местные указания по технике безопасности.*
  • Перед вводом в эксплуатацию каждого экземпляра данного оборудования его работоспособность должна быть тщательно индивидуально проверена.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
Осторожно
НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
  • Используйте только программное обеспечение, одобренное Schneider Electric для применения с этим оборудованием.
  • При каждом изменении конфигурации физического оборудования необходимо обновление прикладной программы.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.