DOCA0236RU-00

Выгрузка проекта TeSys island в ПЛК

Для выгрузки проекта TeSys island в ПЛК выполните следующие действия:

Этап

Действие

1

Установите соединение между ПК и ПЛК, выполнив одно из следующих действий:

  • Подключитесь к ПЛК по его IP-адресу.

  • Подключите заземленный кабель USB (BMXXCAUSBH018) между ПК и передней панелью ПЛК M580.

2

Щелкните значок подключения () на панели инструментов.

3

Щелкните значок загрузки () на панели инструментов.

Результат: На экране отобразится окно Transfer Project to PLC (Перенести проект в ПЛК).

4

Щелкните Transfer (Перенести).

Результат: Выполняется выгрузка проекта TeSys island в ПЛК.

5

Дважды щелкните ЦПУ в окне DTM Browser (Браузер DTM).

Результат: На экране отобразится окно установки соединения.

6

Выберите Channel Properties > IP Address Source (PC) (Свойства канала > Источник IP-адреса (ПК)), а затем щелкните OK.

7

Правой кнопкой мыши щелкните имя ЦПУ в окне DTM Browser (Браузер DTM) и выберите Connect (Подключение).

8

Правой кнопкой мыши щелкните устройство TeSys island в окне DTM Browser (Браузер DTM) и выберите Connect (Подключение).

9

В зависимости от требований можно выбрать один из следующих шагов для конфигурации TeSys island:

  • Если устройство TeSys island уже сконфигурировано и пользователь не хочет загружать новую конфигурацию, щелкните правой кнопкой мыши устройство TeSys island в окне DTM Browser (Бразуер DTM) и выберите Load data from device (Загрузить данные с устройства).

  • Если система TeSys island не сконфигурирована, а пользователь хочет загрузить новую конфигурацию, выполните одно из следующих действий:

    • Дважды щелкните устройство TeSys island в окне DTM Browser (Браузер DTM) и сконфигурируйте устройство.

    • Щелкните правой кнопкой мыши устройство TeSys island в окне DTM Browser (Браузер DTM), а затем щекните Device menu > Additional functions > Import > Import TeSys island Configurator Format (Меню устройства > Дополнительные функции > Импортировать > Импортировать в формате конфигуратора TeSys island) для импорта файлов конфигурации.

      Результат: Новая конфигурация будет импортирована в программное обеспечение.

10

Дважды щелкните устройство TeSys island в окне DTM Browser (Браузер DTM) и выберите Store data to device (Сохранить данные на устройстве).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?