DOCA0236RU-00

Выгрузка проекта TeSys island в ПЛК с помощью Ethernet-кабеля

Для выгрузки проекта TeSys island в ПЛК с помощью Ethernet-кабеля выполните следующие действия:

Этап

Действие

1

Щелкните PLC > Set Address (ПЛК > Задать адрес).

Результат: На экране отобразится окно Set Address (Задать адрес).

2

Выберите IP-адрес ПЛК. Укажите для Media (среда передачи данных) TCPIP и щелкните OK.

3

Щелкните значок подключения () на панели инструментов.

Результат: TeSys island интегрируется в проект и подключается к ПЛК Modicon M580 с помощью программы EcoStruxure Control Expert Classic.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?