DOCA0236RU-00

Конфигурация параметров проекта

Для конфигурации параметров проекта выполните следующие действия:

Этап

Действие

1

Откройте сгенерированный файл .stu или .xref в программном обеспечении EcoStruxure Control Expert Classic.

2

Щелкните Tools > Project Settings (Сервис > Параметры проекта).

Результат: На экране отобразится окно Project Settings (Параметры проекта).

3

Щелкните Variables (Переменные) и поставьте галочку Allow dynamic arrays (ANY_ARRAY_XXX) (Разрешить динамические массивы (ANY_ARRAY_XXX)), чтобы избежать возникновения ошибки E1208 usage of dynamic arrays is disabled (Е1208 Отключено использование динамических массивов) при сборке проекта.

4

Снимите галочку с поля Force references initialization (Принудительная инициализация связей).

5

Щелкните Languages > Common (Языки > Общие) и поставьте галочку Allow multi assignment [a=b=c] {ST/LD} (Разрешить множественное назначение [a=b=c] {ST/LD}), чтобы избежать ошибки E1203 usage of multi assignment statements is disabled (Е1203 отключено использование выражений с множественным назначением) при сборке проекта.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?