DOCA0236TR-00

Ürünle İlgili Bilgiler

UYARI
KONTROL KAYBI
  • Herhangi bir kontrol düzeninin tasarımcısı, kontrol yollarının olası arıza modlarını dikkate almalı ve belirli kritik kontrol işlevleri için bir yol arızası sırasında ve sonrasında güvenli bir duruma ulaşma yöntemi sağlamalıdır. Kritik kontrol işlevlerine örnek olarak acil durdurma ve fazla hareket durdurması, elektrik kesintisi ve yeniden başlatma verilebilir.
  • Kritik kontrol işlevleri için ayrı ya da yedek kontrol yolları sağlanmalıdır.
  • Sistem kontrol yolları, iletişim bağlantıları içeriyor olabilir. Beklenmeyen iletim gecikmeleri ya da bağlantı arızalarının olası sonuçları dikkate alınmalıdır.
  • Tüm kaza önleme düzenlemelerine ve yerel güvenlik kurallarına uyun.*
  • Bu ekipmanın her uygulaması, hizmete alınmadan önce düzgün çalıştığına dair ayrı ayrı ve detaylı biçimde test edilmelidir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
UYARI
EKİPMANIN YANLIŞLIKLA ÇALIŞMASI
  • Yalnızca Schneider Electric'in bu ekipmanla kullanmak için onayladığı yazılımı kullanın.
  • Uygulama programınızı fiziki donanım yapılandırmasını her değiştirdiğinizde güncelleyin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?