DOCA0236ES-00

Configuración de la dirección IP de la CPU

Siga los pasos que se indican a continuación para configurar la dirección IP de la CPU:

Paso

Acción

1

Haga doble clic en la carpeta Configuration (Configuración) de la ventana Project Browser (Explorador de proyectos).

Resultado: En la pantalla se muestra la vista física de la configuración del dispositivo.

2

Haga doble clic en los conectores de comunicaciones del PLC en la ventana PLC bus (Bus PLC).

Resultado: En la pantalla se muestra la ventana de ajustes de comunicación del PLC.

3

Haga clic en el menú Security (Seguridad) y lleve a cabo uno de los pasos que se indican a continuación, según sea necesario:

  • Haga clic en Enforce Security (Ejecutar seguridad) para activar o desactivar los servicios.

  • Haga clic en Unlock Security (Desbloquear seguridad) para activar todos los servicios.

4

Haga clic en el menú IP Configuration (Configuración IP) y establezca la dirección IP de la CPU de acuerdo con la red.

Nota: La IP address A (Dirección IP A) debe ser distinta a la Main IP address (Dirección IP principal).

5

Haga clic en el icono Validar () de la barra de herramientas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?