Avatar 保护报警
avatar 保护报警是一种严重程度稍低,但仍属于不良的运行状况。报警表示可能需要采取纠正措施以帮助防止出现问题状况。如果不予解决,报警可能导致脱扣状况。可为大部分保护功能配置与报警相关的参数。
热过载报警 |
|||
热过载保护功能是以使用相电流作为输入的电机热模型为基础的。如果启用,当使用的电机容量高于过载报警级别参数中设定的百分比时,该功能则触发报警。 |
堵转报警 |
|||
堵转保护功能检测在运行状态时电机堵转情况 - 此时电机或者停止,或者突然过载并吸引过量电流。如果启用,当最大相电流(imax)超过规定的堵转报警级别参数值时,该功能触发报警。 |
欠流报警 |
|||
欠流保护功能检测在运行状态时发生的意外低电流消耗。该状况一般与电机无负载空转相关 - 比如传动皮带或传动轴断裂。如果启用,当平均相电流始终低于规定的欠流报警级别参数值时,该功能触发报警。 |
过流报警 |
|||
如果在电机运行状态时最大相电流超过了过流报警级别,启用了过流报警的 Avatar 则发出过流报警信号。 |
相不平衡报警 |
|||
电流相不平衡保护功能只适用于三相设施。如果启用,当电流相不平衡超过规定的电流相不平衡报警级别参数值时,该功能触发报警。 |
接地电流报警 |
|||
接地电流检测保护功能检测接地电流 - 指示带电导体和地面或设备框架之间的触点。如果启用,当接地电流超过规定的接地电流报警级别参数值时,该功能触发报警。 |
电机过热报警 |
|||
电机过热保护功能只对激活了温度传感器可用参数的 avatar 可用。这些 avatar 包括一个模拟量 I/O 模块,该模块接线到与受保护电机相关的温度传感器的温度输入上。如果启用,当电机温度高于过热报警参数中设定的百分比时,该功能则触发报警。 |