降级模式
当现场总线与控制器的通讯丢失时,TeSys island 仍处于运行状态,但进入降级模式。通讯断开定义如下:
-
EtherNet/IP 现场总线:当建立的独占所有者连接超时时,检测到通讯断开。
-
Modbus/TCP 现场总线:在 DTM 中的“通讯丢失超时”设置所指定的持续时间内未收到循环 I/O 扫描数据的写入请求后,检测到通讯丢失。
-
PROFINET 现场总线:在应用程序关系 (AR) 任一端上与 I/O 控制器建立的 AR 关闭或断开时,检测到通讯丢失。TeSys island 支持每个 I/O 控制器一个 AR。
-
PROFIBUS-DP 现场总线:在连接的看门狗计时器过期时,检测到通讯丢失。
在降级模式期间:
-
现场总线端口保持活动状态。
-
服务端口保持活动状态。
-
TeSys avatar 进入降级模式。在降级模式期间,带本地控制的 avatar 由本地输入驱动。所有其他 avatar 进入“故障预置”状态。有关故障预置状态的定义,请参阅《TeSys island 操作指南》8536IB1903 中的“系统状态”。