Avatar 设备事件
当在特定设备上检测到内部事件时,与该设备相关的所有 avatar 都受影响。例如,在 SIL* 接口模块中检测到的事件影响属于其 SIL 安全起动器组的所有 Avatar。
在这种情况下,每个受影响的 avatar 都发出“Avatar 设备事件”信号并按下表将其相关的设备置于“故障预置”状态(设备相关)。
触发了 Avatar 设备事件的 TeSys island |
数据行为 |
---|---|
电压接口模块 |
所有 RMS 和瞬时电压和电力测量值均报告为 0。 |
SIL 接口模块 |
SIL 安全起动器组状态作为“受 ADE 影响的 SIL 安全起动器组”予以报告。 |
电源设备(电源接口模块、起动器、SIL 起动器) |
故障预置状态:电源模块打开。
|
数字量 I/O 模块、模拟量 I/O 模块 |
故障预置状态:
|