8536IB1903ZH-03

电能监测

“使用时间”窗口提供每个通道启用期间的累积电能的显示。可通过 OMT 中的“使用时间”配置窗口或通过 PLC 启用或禁用通道。四个通道相互独立。OMT 中的“使用时间”配置窗口还可让您在这些图形中预设电能数据。

系统电能监测

使用时间

若要访问 avatar的"使用时间"窗口中的设置:

  1. 单击右上角的齿轮符号以显示设置。

  2. 更改值,然后单击“设置”。

  3. 关闭窗口。

有功和无功电能

本页的QR代码

这有帮助吗?