8536IB1903ZH-03

允许的 IP 列表

允许的 IP 列表可以配置允许与总线耦合器通信的 IP 地址的访问控制列表 (ACL)。

要为系统启用和设置“允许的 IP 列表”设置,请执行以下操作:

  1. 在“Admin 选项”面板中,单击箭头展开“允许的 IP 列表”。

  2. 将“允许的 IP 列表”设置更改为“启用”。

  3. 单击加号添加新的 IP 地址。

  4. 输入 IP 地址和网络掩码。

  5. 单击“保存”。

允许的 IP 列表

本页的QR代码

这有帮助吗?