OMT IPv4 连接
完成阀岛物理安装和通电后,使用此过程通过操作和维护工具 (OMT) 连接到 TeSys™ island。如果 TeSys island 设置为 DHCP(这是默认值),则 OMT 可使用默认的 IPv4 地址直接连接到总线耦合器。
要执行此过程,阀岛必须在网络上并且能够使用无线或有线连接与OMT 通讯。
通过默认的 IPv4 地址利用 OMT 连接到 TeSys island
-
确认您的 PC 通过无线或有线连接与总线耦合器连接到同一网络。
-
利用 IPv4 IP 地址 10.10.0.2 和子网掩码 255.0.0.0 配置您的电脑
-
将总线耦合器地址(https://10.10.0.1)输入到您平板电脑的网络浏览器中,以访问在总线耦合器上运行的 OMT。
注: 推荐的浏览器为 Chrome 或 Safari。 -
如果您被带到此页面,“您的连接不是私密连接”:
-
单击“高级”。
-
单击链接“前往 10.10.0.1(不安全)”以继续。
-
-
使用默认的用户名和密码(admin、schneider18)并“登录”。
“更改密码”窗口出现。 -
设置安全密码并记录下来,然后继续。
注: 如果您忘记了密码,则需要出厂复位才能重新获得对 OMT 的访问权限。
您现在已登录到 OMT 并连接到阀岛。