OMT IPv6 连接
当阀岛已物理安装并通电之后,您可以使用此程序利用 OMT 连接到 TeSys™ island。OMT 可使用 IPv6 地址直接连接到总线耦合器。
要执行此过程,阀岛必须在网络上并且能够在标准 Windows® 操作系统上使用无线或有线连接与 OMT 通讯。
通过 IPv6 连接到 TeSys island
-
确认电脑已通过无线或有线连接与总线耦合器连接到同一网络。
-
通过文件资源管理器(Windows 8 之前被称为 Windows 资源管理器)中的“导航”窗格访问电脑上的“网络”窗口。
-
在“其他设备”项下,TeSys island 将显示为“TeSysisland_xxxx”。如果阀岛不出现,您可能要禁用您电脑上的防火墙。
-
右键单击“TeSysisland_xxxx”并选择“属性”。
将显示阀岛的属性。 -
单击“设备”网页链接。这是总线耦合器的 IPv6 IP 地址。
OMT 则在您的默认浏览器中启动。 -
如果您被带到此页面,“您的连接不是私密连接”:
-
单击“高级”。
-
单击链接“前往 [xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xx](不安全)”继续。
-
-
使用默认的用户名和密码(admin、schneider18)并“登录”。
“更改密码”窗口出现。 -
设置安全密码并记录下来,然后继续。
注: 如果您忘记了密码,则需要出厂复位才能重新获得对 OMT 的访问权限。
您现在已登录到 OMT 并连接到阀岛。