8536IB1903ZH-03

打开阀岛电源

若要打开阀岛电源:

  1. 使用 24 V 电源为总线耦合器供电。

    阀岛进入预操作阶段。在它完成启动且所有设置都已应用后,阀岛则进入运行状态。

    注: 您可以在预操作和运行状态的整个过程中使用数字工具进入和退出测试模式。
  2. 确认 PWR LED 是否点亮并显示稳定绿色,表示已通电,而且阀岛在运行。

EtherNet/IP™ 总线耦合器

 

PROFINET® 总线耦合器

 

PROFIBUS® 总线耦合器

   
本页的QR代码

这有帮助吗?