8536IB1903ZH-03

设置面板

OMT 可用于查看系统设置以及单个 TeSys™ avatar 设置。如果您的 OMT 访问等级允许,您还可以编辑系统的任何部分和单个 avatar 设置。可以为系统、负载和设备 avatar 配置设置,以启用电能监测和自定义 avatar 参数。

有关选择设置方面的协助,请参阅 DTM 在线帮助指南或 TeSys™ island DTM 在线帮助指南,,8536IB1907。在 OMT 工具中,可按 F1 获得帮助。

注: 对于脱扣等级设置在脱扣等级 15 以上的负载,TeSys™GV 设备不应与 TeSys island 一起使用。
本页的QR代码

这有帮助吗?