系统事件日志属性
系统事件日志属性的定义见下表。
属性 |
描述 |
---|---|
timestamp |
系统时间 YYYY-MM-DDThh:mm:ss.mmm 示例:2018-01-02T15:02:59.970 |
avatarName |
用户定义的 avatar 名称 |
avatarNumber |
数字工具中 avatar 的数量 |
avatarSILGroup |
Avatar 的 SIL* 安全起动器组。 |
deviceTag |
用户定义的设备标签 |
deviceNumber |
系统物理顺序中定的设备数量(内部总线上的节点 ID) |
value |
被记录的数据变化事件的新值。 |