8536IB1903ZH-03

系统日志

TeSys™ island 保存两个日志文件:

  • 与系统的正常操作有关的系统事件日志

  • 与安全相关的审计日志

同时发生的多个事件(例如,在负载被关闭时被同时清除的报警)被作为单个事件分别予以记录。对于多个同时发生的事件的记录顺序没有约束条件或首选条件。

若要查看系统日志:

  1. 单击“用户管理”面板。

  2. 展开“系统日志”窗口。

    系统日志

您可以下载当前版本的事件日志或审计日志。

  • 事件日志是含有事件的 .csv 文件,可用于调试。

  • 审计日志是一种网络安全功能,显示与用户登录、用户对强制模式的访问以及用户下载新的上下文文件等操作。它记录任何与安全相关的事件。

本页的QR代码

这有帮助吗?