TeSys™ island 概述
TeSys island 为低电压负载的直接控制和管理提供了一种已连接和自定义的系统。阀岛优化了具有内嵌式预警管理能力的物理模块的可用性。
TeSys island 的目标是针对具有基于将设备连接到 PLC 的高速网络的自动化架构的高性能机器。以高生产率运行的机械必须避免代价高昂的意外生产故障停机时间。TeSys island 可利用预防性维护帮助减少意外故障停机时间,以便在既定维护窗口期完成维修。
TeSys island 采用数字对象完全集成到 PLC 编程环境中。TeSys island 完全集成到 EcoStruxure™ Machine 产品组合中,将产品和软件包组合到原始设备制造商和机器制造商的自动化解决方案中。该系统还支持与第三方 PLC 的集成。