8536IB1916ZH-03

为 Avatar 创建功能块实例

Siemens® Totally Integrated Automation (TIA) Portal 的 TeSys™ island 库提供了多种代理功能块和用户定义的数据类型(UDT)以利用 Siemens CPU 控制 avatar 和查看状态信息。需从 TeSys Island 库中将功能块导入到项目中。一旦功能块进入 PLC 程序,则必须创建功能块参数以访问 TeSys™ island 数据。

专用功能块控制 PLC 项目内部每种类型的 avatar。此外,还有可利用所有 avatar 共用接口访问补充信息(电能或诊断数据)的功能块。第三组功能块提供对系统 Avatar 功能的访问。

有关库功能块参数及其使用的详细信息,请参见 TeSys™ island PROFINET 和 PROFIBUS 功能块库指南,文件号 8536IB1917

注: 从版本 2.2.0 开始,功能块库还包括全局数据块的主副本,该数据块定义了功能块使用的公共常数(例如,常见错误和状态代码)。为了使功能块正常工作,必须将该数据块复制到项目中。欲了解更多信息,请参阅 TeSys™ island PROFINET 和 PROFIBUS 功能块库指南,文件号 8536IB1917
本页的QR代码

这有帮助吗?