8536IB1916ZH-03

如何向 Siemens® TIA Openness 中添加用户

在您尝试导入您作为 Siemens® TIA Openness 组用户所需的 CAx 文件时,如果您收到错误提示,请执行以下操作:

  1. 右键单击 Windows 开始,然后选择 Computer Management(计算机管理)

    Windows 起动

  2. 在计算机管理窗口,单击 Local Users and Groups(本地用户和组)。右键单击 Siemens TIA Openness,然后选择 Add to Group(添加至组)…

    计算机管理

  3. 在 Siemens TIA Openness 属性窗口中,单击添加...。在 Enter the object name to select(输入要选择的对象名称)字段中键入要选择的对象名称(用户名),然后单击 Check Names(检查名称),查找用户名称。

    添加用户

  4. 在找到用户之后,单击“确定”。

    Siemens TIA Openness 属性

  5. 用户作为 Siemens TIA Openness 的成员被添加进来。单击 Apply(应用),然后单击确定

  6. 关闭 TIA Portal 软件应用程序。

  7. 注销您的计算机,然后重新登录计算机。

  8. 重新打开您的项目,然后导入 CAx 文件。

本页的QR代码

这有帮助吗?