8536IB1916ZH-03

将 TeSys™ island 配置导入到 Siemens® TIA Portal

若要使用 SoMove™ 软件导入 TeSys™ island 配置设置,请执行以下步骤:

  1. 启动 SoMove™ 软件并打开您在操作的项目。

  2. 启动 Siemens® TIA Portal 并打开该项目。

  3. 在 SoMove 软件设备菜单内选择导出 – AML File Format,导出 TeSys™ island 配置。

    导出 AML 文件

  4. 在 AML Import/Export(AML 导入/导出)窗口中选择 Create new AML from this configuration(从此配置创建新的 AML 文件)并单击导出

    AML 导出

  5. 选择要存储该文件的路径,并为该文件分配一个唯一名称。

  6. 单击保存。将在指定位置创建 AML 文件。

  7. 在 AML 文件导出窗口中单击确定

    已创建 AML 文件

  8. 切换至 Siemens TIA Portal 软件。

  9. 在 Siemens TIA Portal 项目内的“选项”菜单中选择设置以修改 CAx 设置。

  10. 从“设置”窗口(的左侧)的菜单中选择 CAx

    CAx 设置

  11. 勾选导入设置项下的在导入过程中保存 GUID:复选框。

  12. 在 Siemens TIA Portal 项目内的“工具”菜单中选择导入 CAx 数据…,以导入 TeSys™ island 配置。

    注: 如果您收到消息提示“The CAx operation cannot be started.Check if you are logged on as a member of the Siemens TIA Openness group and restart the process.”(无法开始 Cax 操作。请检查您是否以 Siemens TIA Openness 组成员的身份登录,然后重新开始此流程。),则必须安装 Siemens® TIA Portal Openness 软件包。您还可能需要执行 如何向 Siemens® TIA Openness 中添加用户 中的程序。

    导入 CAx 数据

  13. 选择源路径和您以前创建的 AML 文件。

  14. 单击打开。Siemens TIA Portal 随即从 AML 文件中导入 TeSys Island 配置。

    CAx 文件导入

    TeSys™ island 配置被列在 TeSys Island 设备的“项目”树中以及 Siemens TIA Portal 的“网络和设备”视图中。

注:
  • 如果您已经向 Siemens TIA Portal 中导入了 TeSys Island 配置,而您需要对其做出更改,则使用上述程序可能导致首次导入后在 Siemens TIA Portal 中完成的配置丢失。其结果可能是,设备不再与 PLC 关联,模块的 I 和 Q 地址或模块的网络地址被复位至其默认值,或设备被再次移动至 TeSys Island 设备文件夹中。为避免这些类型的还原,请使用在 TIA Portal(TIA 门户)中更新现有 TeSys™ island 配置中所述的程序。

本页的QR代码

这有帮助吗?