8536IB1916ZH-03

集成程序

前提条件

该集成程序假定您已完成以下操作:

  • 按照 TeSys™ island 操作指南 文件号 8536IB1903,使用 SoMove™ 软件设置了 TeSys™ island 设备,包括相关现场总线参数。

    注:
    • 对于 PROFINET,为设备建立 IPv4 地址(该地址同时适用于端子和现场总线端口),然后配置阀岛。

    • 对于 PROFIBUS,为配置的端子端口建立 IPv4 地址,然后在 DTM 中设置 PROFIBUS 节点 ID,以在 PROFIBUS 网络上建立地址。

  • 按照第 12 页上的“Siemens® TIA Portal”所述,安装了适当版本的 Siemens® Totally Integrated Automation (TIA) Portal 软件和 TIA Portal Openness 安装 Siemens® TIA Portal

  • 在 Siemens TIA Portal 中设置了以 PLC 作为指定总线系统的总线控制器的项目(本文档未介绍这部分内容)

  • 按照安装设备描述文件和第 16 页上的“集成功能块库”所述将 TeSys Island 的设备描述文件和适当功能块库导入到了 TIA Portal 中 集成功能块库

示例项目

在本示例中使用的 TeSys™ island 配置包括以下项目,如下图所示。

  • 数字 I/O avatar

  • 电机双向 Avatar

Avatar 视图

注: 本文所述的程序系指将 Siemens SIMATIC S7-1200 CPU 和 PROFINET IO 作为总线系统的项目。在使用 SIMATIC S7-1500 CPU 或 PROFIBUS DP 作为总线系统时,基本步骤保持不变。处理 PROFIBUS DP 时的显著不同见PROFIBUS DP 和 PROFINET IO 的差异中的概述。
本页的QR代码

这有帮助吗?