8536IB1916ZH-03

预期用途

本指南中描述的产品以及软件、配件和选件是低压电气负载的起动器,根据本文档以及其他支持文件中包含的说明、指示、示例和安全信息用于工业用途。

该产品只能在符合所有适用的安全法规和指令、规定的要求和技术数据的环境中使用。

在使用本产品之前,您必须对计划的应用进行危害分析和风险评估。根据结果,必须采取适当的安全相关措施。

由于产品属于机器或流程的组件,因此必须通过整个系统设计确保人员的安全。

仅使用指定的电缆和配件操作产品。仅使用原装配件和备件。

禁止将本产品用于明确允许使用以外的任何用途,否则可能导致意外危险。

本页的QR代码

这有帮助吗?